This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:SN65HVD78DRBT -如何检测电缆断开连接?

Guru**** 2982300 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, SN65HVD78, INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1164390/sn65hvd78-sn65hvd78drbt---how-to-detect-cable-deconnected

器件型号:SN65HVD78
主题中讨论的其他部件:Profibus、 INA185

您好!

我们将 SN65HDV 用于现场总线、例如 Profibus。 我们想知道在发送数据时、设备是否连接到有线网络。 我们不知道如何检测它,是否有组件与 SN65HDV 关联来指示它?

我们的旧驱动器似乎(但不确定)使用轻微过载电压检测到它。

此致、

布鲁诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "设备已连接"到底意味着什么?

    在电气层、可以检测由端接电阻器引起的电压变化。 SN65HVD78本身不能这样做;它需要一个 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  实际上、如果我们的设备/工作站当前未连接到 Profibus 网络(电缆未连接)、则当前的驱动程序会将信息电缆断开连接或"传输中无回波"发送给我们。 我没有 在 eltronic 中试验过,但 ADC 理想主义似乎令人不安,但您 将信号与 ADC 一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    器件本身没有可用于检测是否已连接的功能。 如果可以通过驱动程序上的固件设置超时-即驱动程序发送信号、并且如果在"X"时间后没有响应、则可以认为电缆已断开连接。

    如果不可能、则可能会增加 ADC -但这会显著增加设计复杂性。

    ADC 可能需要自己的驱动器来驱动其电容输入(这可能不是必需的、但在 ADC 应用中很常见)

    2. ADC 的控制和数据处理需要额外的固件

    由于收发器具有高阻抗(对于该器件、最小~75K 欧姆)、因此对于增加1个收发器节点、空闲总线电压的变化将非常小。  

    4、ADC +可能的放大器可能会导致阻抗不匹配、从而在电缆上产生反射。

    因此、虽然可以使用 ADC -固件解决方案可能是最佳方法-并且由于 Profibus 可以使用 EIA-485 (RS-485标准)物理层、因此可能有一种方法可以通过更高级别的固件来控制这种情况、而无需添加额外的器件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、非常感谢您的解决方案。  实际上、我们希望 SN65具有相同的功能、以符合我们的旧驱动程序。 我们 添加 了一个与 SN65HDV 相关的小型 FPGA 来进行处理。  当  我们发送数据时、我们的旧驱动器检测到一个小的欠载电压(150mV)向电容器内槽(这个欠载表示工作站已分支)、我们还检测到一个小的欠载电压(SN65在发出数据时为150mV)。 因此,我们希望持续监控 SN65的功耗, 您是否有  符合 SN65HDV 标准的建议/解决方案或组件来监控电流电平或电压?  

    此致、Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我认为没有额外的硬件就无法实现您尝试实现的目标-我有几个问题要尝试更好地了解应用以及我们需要处理哪些限制来查看是否有可能的解决方案。

    系统中提供了哪些电源电压轨?

    2.系统的最大数据速率是多少?

    应用支持的最大节点数是多少?

    差分总线的长度是多少?  

    5.每个节点是否都有共用接地或它们是否具有单独的接地连接-如果知道,您是否知道系统中可能出现的接地电位差范围(这将影响某些组件可使用的电压电源)?

    6.您是否只需要二进制输出-即如果检测到150mV 的变化、将会发出"标志"信号、或者您的应用是否需要知道特定的压降-如果是前者、解决方案可能会更简单。

    请告诉我、这样我就可以了解我们是否有一个有效的解决方案、并了解我是否需要与其他产品专家联系、以提供一些建议!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您抽出宝贵时间为我服务。 您说得对、我们必须添加组件来检测 发送帧期间150mV 的欠载(我们仅在发射帧时才需要此信息)、时间大约为2-10微秒。 速度总线是1 Mbit/s。 我们提供了不同的电压: 5V、3V3、2V5和1V2。 我们必须有效地检测将在与 SN75关联的 FPGA 中处理的标志信号。  我们考虑一下模拟比较器,它是否好? 您是否拥有符合 SN75标准的 TI 组件?

    此致、Bruno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    好的-所以我对电源电压有点担心。 RS-485标准允许差分总线上的-7V 至12V 共模电压-这意味着检测硬件必须能够支持整个共模范围(我不确定是否可以使用可用的电源直接 实现该范围)。 在总线上的比较器之前、也许可以有一个衰减网络来帮助防止比较器上的 EOS。

    我在比较器团队中很受欢迎 、因为他们在这些类型的器件上拥有更多的专业知识、并且可能能够为应用选择一个非常合适的器件。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker、

    感谢您的回答。 为了在 SN75上引入精度、我们不关心引脚 A 和 B (差分总线)、我们只测试电源电压 VCC (8引脚) 和 D (4引脚)。

    当电缆分支并且 发射帧时、我们注意到 VCC 引脚8上有150mV 的小负载、所有功率都通过一个名为 Rsense 的电阻器、大约为2欧姆)、 当 ET B 上没有分支电缆时 、VCC 上没有欠载指示没有电缆。 (Precision:Rsense 不是差势总线上的端子电阻/阻抗150欧姆)。

    我的问题是:哪个组件(模拟比较器?) 我们可以使用来检测 VCC 电源上的150mV 压降(引脚8)。 为了更清楚地了解我们的 AIM 功能:在发射帧 D 期间,如果 电缆分支,我们会在 VCC 上检测到150mV 的压降

    此致、Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢帕克为我们提供帮助。

    您好、Bruno、

    我只是想澄清一下您的应用。  您的 VCC 电源上有150mV 的压降、您希望监控该压降并在发生这种情况时向您的系统发出警报? 如果是这种情况、我将使用具有内部基准的比较 器、例如 TLV40XX 系列比较器:具有精密基准的 TLV40x1小尺寸、低功耗比较器数据表(修订版 C)(TI.com)。 这里是我使用 TLV4041R1得出的结果、该器件的内部基准电压为1.2V。 当 VCC 从3.3V 降至3.15V 时、输出将从高电平触发为低电平。 您可以随意使用下面的仿真。  

    您正在寻找什么电源要求? 您希望检测该150mV 压降的速度有多快?  

    e2e.ti.com/.../TLV4021R1_2D00_e2e.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chi、

    感谢您的精神、我们认为这是我们项目的理想选择! 我们已经完成了原理图(请参见图1)、似乎建议添加 INA185进行隔离、您认为它是好的吗? (请参阅图2)

    很亲切,Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺

    很抱歉、由于 TI 限制、我们无法查看您随附的内容。  但是、如果您对 INA 器件有疑问、请将未存储在驱动器上的图像发布到电流感应论坛。  至少这是我想的原因、因为我们在尝试查看图像时看到了一条限制消息。

    如果您对比较器还有任何疑问、我们很乐意为您提供帮助。  感谢您使用该论坛。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我们一段时间内没有听到您的声音、因此我们将关闭此帖子。 如果您有任何更新或问题、请随时回复此主题。

    -Chi