This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:SATA3.0

Guru**** 2929510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280BR820, DS160PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166357/ds280br820-sata3-0

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他部件:DS280MB810DS160PR810

大家好、

能否帮助我确认 DS280BR820或 DS280MB810是否支持 SATA3.0?  下面 的线程给出了不同的答案、正确的答案是?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720114/ds280mb810-sas4-and-sata-support?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS280BR820%20SATA#

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836384/ds280br820-sas4-application-support

如果支持、它可以补偿多少损耗?

如果不支持 这些驱动程序,您可以帮助推荐支持 SAS3.0的转接驱动程序产品。  还请提供 可补偿的数据。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我们的 PCIe 转接驱动器(如 DS160PRxxx)支持 SAS3.0。  在这些器件上考虑使用 DS280BR820/DS280MB810是否有特殊原因?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

    感谢您的回答。

    没有特殊原因、它们是客户 选择的器件型号。

    DS280BR820/DS280MB810是否不支持 SATA3.0?

    我可以直接向客户推荐 DS160PR810吗? 它是否最适合 客户应用?

    最棒的

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我建议客户使用其中一个转接驱动器来支持 TI.com 上的 SATA3 (请参阅下面的链接)。  DS160PRxxx 系列中的任何产品都能正常工作。  我建议考虑一些建模、以确保转接驱动器为客户的应用提供适当的增益。

    https://www.ti.com/interface/pcie-sas-sata/products.html#p1389=SATA3

    SATA 具有一些以太网信令不具有的 OOB 信令。  因此、如果有其他器件针对该应用进行了更广泛的测试、我们通常不会为此应用推荐 DS280BR820/DS280MB810。 DS280BR820/DS280MB810过去被考虑用于 SAS4的原因是、当时、它们是唯一额定数据速率与 SAS4数据速率相当的转接驱动器。

    谢谢、
    Drew