This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DS90CF384A 正常工作

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796958/ds90cf384a-ds90cf384a-working

器件型号:DS90CF384A

DS90CF384A 用于 LVDS 到 RGB 的转换。 但它不起作用。 测试点是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、

    您能更具体地描述故障吗? 您的显示屏上没有图像、或者是否有图像、但图像不正确/失真? 此应用的分辨率/时钟频率是多少? 您是否检查了输入/输出信号(时钟、数据等)是否有不规则现象? 您是否尝试过多个器件?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示屏上没有图像。 输入信号、它们是正确的。 但接地平面(对于 LVDS GND、PLL GND 和 GND)很常见。 我认为这些接地层应该是单独的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    接地端应是公共的。
    DS90CF384A 是否集成在面板中? 还是硬接线?
    当您说"正确"时、我们知道它正在切换。 这不会告诉您有关映射的任何信息。
    您需要仔细检查信号从串行器输入(未声明)到解串器输出映射的映射。
    这就是我认为问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS90CF384A 的输入通过屏蔽式 LVDS 电缆进行连接。 输出连接到 RGB 接口显示屏。 该 IC 装配在单独的 PCB 上。

    连接到相应 RxIN 引脚的输入 LVDS 信号对。 输入 LVDS CLK 输入连接到 RxCLKIN 引脚。 这些 LVDS 信号来自 PC 主板。

    输出 RGB 信号根据数据表进行连接(图4。 "16灰度"测试模式(DS90CF384A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 e2e.ti.com/.../LVDS-to-RGB-conversion.pdfSchematic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否已检查主板与 DS90CF384A 之间的映射? 也就是:

    RxIN3 = XX、B7、B6、G7、G6、 R7、R6
    RxIN2 = EN、VS、HS、B5、B4、 B3、B2
    RxIN1 = B1、B0、G5、G4、G3、 G2、G1
    RxIN0 = G0、R5、R4、R3、R2、 R1、R0

    这与数据表中的图10以及原理图中输出引脚的标记方式相对应。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我已经检查了主板和 DS90CF384A 之间的映射。

    它类似于数据表的图10。 请参阅附件。

    谢谢、此致、

    Sandeepe2e.ti.com/.../Present-mapping.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显示屏完全空白。 还有哪些测试点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了器件是否实际输出了任何内容? 示波器上的输出时钟(RxCLK OUT)是什么样的?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 RxCLK OUT.e2e.ti.com/.../LCD_5F00_DOTCLK.pdf 图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、
    我看了你提供的示波器镜头、但这对我来说毫无意义。 为什么 RxCLK 输出时钟从1.2V 切换至2.1V。 384输出应将0切换至3.3V (标称值)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    此外、我只是注意到您没有终止原理图中的 LVDS 输入。 DS90CF384A 在 LVDS 数据通道和 LVDS 时钟通道上需要100 Ω 差分终端电阻器、该电阻器应尽可能靠近器件输入:

    请添加这些电阻器、并检查问题是否仍然存在。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复! 我已根据上述更改更改 PCB (端接电阻器)。 测试后、我将给出反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sandeep、您好!

    问题是否已解决?

    谢谢、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    您的问题是否已解决?

    此致、

    DJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助端接电阻器和正确的输出映射、显示功能正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我要关闭这个线程。