This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:用于寄存器控制 tusb 8020b 的 EEPROM 连接的程序请求

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792353/tusb8020b-program-request-for-eeprom-connection-for-register-control-of-tusb-8020b

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: HD3SS460

你(们)好

我`m USB 集线器

 您是否可以对用于 tusb 8020b 寄存器控制的 EEPROM 连接请求进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    您是否询问如何对 EEPROM 进行编程或将 EEPROM 连接到 TUSB8020B、以便 TUSB8020B 能够在 I2C 模式下读取 EEPROM? 如果您询问如何对 EEPROM 进行编程、我们有一个 EEPROM 编程器可以为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我参考 TUSB8020BPHPEVM 原理图创建了一个电路、

    但它不起作用。 询问您是否需要将二进制文件放入 EEPROM 中、或者只需通过 DIP 软件控制进行 USB 集线器操作。

    e2e.ti.com/.../sllu196.pdfAlso询问 EEPROM 编程器文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    当加电至 I2C 模式时、不需要对 TUSB8020B 进行编程。 当您说电路板不工作时、您能描述故障情况吗?

    首先、我将使用 TUSB8020B 的默认状态来调试此问题、然后使用 TUSB8020B 寄存器值自定义您的实现方案。 您能否发布原理图进行审阅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢  

    我真的很有帮助


    这是原理图。 请检查。

    e2e.ti.com/.../qusetion-of-tusb-8020b-curcuit_2D0098D374C7C0C92D00_4_2C00_12.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kim:

    我将回顾所附的精神。 请确保 DIP 开关位于正确的位置、以便 TUSB8020B 处于 I2C 模式、并且在测试 HD3SS460时配置正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何进入 i2c 模式 tusb8020b?

    正如您建议的 那样、我为开关的状态加油打气。

    SW1_1 (ON):FULLPWRMGMTZ_SMBA1_SS 开关

    SW1_2 (关闭):PWRCTL_POL_SS_DN1开关

    SW1_3 (关闭):SMBUSz_SS_DN2开关。

    SW1_4 (on):成组 SMBA2_HS 开关

    SW1_5 (关闭):SCL_SMBCLK 开关

    SW1_6 (关闭):SDA_SMBDAT 开关

    SW1_7 (关闭):PWRCTL1_BATEN1开关。

    SW1_8 (关闭):PWRCTL2_BATEN2开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应使用该引脚上拉为高电平进入 I2C 模式。 请在 SMBus/SS_DN2引脚上使用4.7K 上拉电阻器来进入 I2C 模式。 释放复位时、您能否测量该引脚上的电压?