This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD224:故障模式

Guru**** 2598775 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD224, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789308/esd224-failure-mode

器件型号:ESD224
主题中讨论的其他器件: ESD204

大家好、团队、

当 ESD224损坏并在故障模式下达到时、该器件的故障模式是短路还是开路?

此外、在故障模式下、您是否认为 TMDS 信号仍可能通过 ESD224并在链路伙伴处以降级波形到达?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    大多数情况下、器件会发生短路、直到最终打开备份。 如果失败、则在输出端将看不到信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron-San:

    实际上、客户可以在-10kV 放电测试后通过 ESD224在链路合作伙伴上看到降级的信号。 ESD224是否处于故障模式?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun-San、

    如果您取下部件、信号是否会再次开始工作? 您是否还有一个原理图显示了如何连接 ESD224? 您可以通过 c-phillips@ti.com 将其发送给我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron-San:

    客户使用 ESD224EVM 进行此测试。 如果移除 EVM、我们将与客户一起检查波形。

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为下游器件可能会损坏、而不是 ESD224。
    ESD224EVM 是一个可移除的软件狗、您可以自行测试 HDMI 系统。 您能给我发送一张设置图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron-San:

    感谢您的建议、但客户正在将信号发生器用于 HDMI 下行、因此他们在 ESD224EVM 的输出端观察到的降级波形实际上来自 ESD224。

    如果我们可以准备提供设置的波形和图片、我会将其发送给您。

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    客户也希望通过与 ESD224EVM 相同的测量来评估 ESD204、但 ESD204EVM 似乎只有 HDMI 插座连接器。 您是否认为 ESD204EVM 不适合通过使用以下连接中的两个 HDMI 插头/插座连接器进行评估?  如果是、您是否有任何建议?

    [数据包生成]<-(HDMI 电缆)->[ESD2x4EVM]<-(HDMI 电缆)-->[系统]

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    6月、
    ESD224和 ESD204是两种不同的器件。 ESD224EVM 没有直通布线、因此无法使用该 EVM 的 ESD204。 相反、您不能在 ESD204EVM 上使用 ESD224、因为该 EVM 上存在直通布线、而这不是 ESD224的工作方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron-San:

    感谢您的回答。

    此致、

    6月