This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:处于隐性状态时的 CANH 和 CANL 输出电压范围

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795805/sn65hvd230-canh-and-canl-output-voltage-range-when-in-recessive-state

器件型号:SN65HVD230

大家好、

我的客户正在测试 SN65HVD230。 当驱动器输出隐性状态时、CANH 和 CANL 的测量值均为1.92V。 我查看数据表。 在隐性状态下、我们仅声明一个2.3V 的 CANH 和 CANL 典型值、而没有最小和最大范围。 因此、我只想与您一起检查我们测得的1.92V 是否为正常值。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    该值不是太远、不应导致任何问题、但我看到的大多数单元都更接近典型规格。 我很好奇这是如何测量的。 是否有任何其他连接到 CANH/CANL 线路的器件、还是仅连接到单个 SN65HVD230器件? 这是稳态隐性电平、还是在显性到隐性转换之后立即观察到的电平? VCC 引脚上相对于 GND 的电压是多少? 未上电时、是否可以测量 CANH/CANL 引脚(相对于 GND)的输入电阻?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您上次对我的问题的答复。 自上次发布以来、客户已在其 PP 级测试了 SN65HVD230。 它们在相当长的时间内测试了多个电路板、通信功能都很好、但所有电路板在 输出 隐性状态时都存在 CANH=CANL=1.92V 的问题。 尽管通信功能正常、但客户仍想知道 SN65HVD230数据表为什么在 CANH 和 CANL 输出隐性状态时不给出最小和最大限制。 此外、NXP 等其他供应商和我们的 TI 器件 TCAN1042都对 CANH 和 CANL 具有最小和最大限制。 那么、您能 帮助我们向客户解释一下吗? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    感谢您的更新-我很高兴听到系统正在工作!

    HVD230器件是18年前开发的、因此很难确切地说为什么要做出特定的规格决定。 在这种情况下、我认为这可能是因为 VO (隐性)对于大多数应用来说都是一个非关键规格。 由于 CAN 是差分物理层、因此更重要的是要限制差分电压的最小值/最大值、而不是单端电压。 差分输出电平具有数据表中列出的显性和隐性状态的最小值/最大值。

    此致、
    最大