This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:连接 TPS2561

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796558/tusb8041-connect-tps2561

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TPS2561

你(们)好

我设计的 TUSB8041电路与应用电路相同。

在应用电路中、TPS2561的 EN 引脚连接到 TUSB8041的 PWRCTRL1_BATEN1。

如果 TPS2561的 EN 引脚设计上拉电阻器有问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP 配置是什么? 您是否询问是否应该为此连接安装上拉电阻器或直接连接它们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Malik。
    目前、它直接连接在 TPS2561的 EN 引脚和 TUSB8041的 PWRCTRL1_BATEN1之间。
    我将断开连接。
    而且、我想设计它始终是 TPS2561的上拉 EN 引脚。
    如果 TPS2561的 EN 引脚设计上拉电阻、这是否会导致 USB 系统出现问题?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您是否通过 FULLPWRMGMTz/ SMBA1/SS_UP 引脚启用全面的电源管理? 如果是、则 TPS2561的 EN 引脚与 TUSB8041的 PWRCTRL1_BATEN1之间的直接连接正确。 这是 Type-A 还是 Type-C 应用? 如果在 CC 检测到 UFP 之前 Type-C Vbus 不存在。 您正在尝试在您的应用中实现哪些目标? 您是否在寻找某种恒定充电模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Malik。

    您是否说"USB 主机也可以发送 Port_Power On / Off "是 USB 通信中定义的协议?
    客户希望确保"USB 主机也可以发送 Port_Power 开/关"是 USB 通信协议的正常序列。
    因此、客户希望了解更多相关信息。

    客户有以下问题。
    在使用 TUSB8041 + TPS2561的系统中、上述波形会导致启动加载程序无法正确上传的问题、因为在初始启动期间 USB 识别丢失。
    (FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP 引脚悬空。)
    为了解决这个问题、他们还回顾了 TPS2561的 EN 引脚始终为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 USB PORT_POWER 命令的更多信息、请参阅 USB 规范。 当您说初始引导时、您指的是 TUSB8041电源复位? 是否有可查看的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有关情况如下。

     -复位 PC 时、TPS2561的 EN 引脚变为高电平至低电平。

     -由于 TPS2561的 EN 发生了变化,PC 无法从启动开始时读取 USB 数据。

    客户不想控制电源。

    客户希望按如下方式构建电路:

    1.断开 TPS2561的 EN 引脚和 TUSB8041的 PWRCTRL1_BATEN1。

    2.始终在 TPS2561的 EN 上输入高电平信号。

    如上所述更改电路时、USB 通信(系统)是否存在问题?

    随附的是电流电路图。

    请查看。

    e2e.ti.com/.../USB_5F00_SCH.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 如果您不在下游端口上启用 DCP 充电功能、则可以随时启用开关或始终保持 Vbus 处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Malik
    如果 Vbus 始终保持导通、当 Vbus 发生过流时、这没问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您能更详细地回答您的问题吗? 在什么情况下? 为了符合 USB 规范、USB 集线器应该能够报告过流事件。 您在实施中是否提到了 USB 集线器的此功能? 如果未使用过流报告、则应将特定端口上的 OVRCUR 引脚上拉为高电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯:
    你能回答 Malik 的问题吗?