This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130SSRGZT 在英特尔 Kaby lake U 平台上使用?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795634/sn75dp130-sn75dp130ssrgzt-used-on-intel-kaby-lake-u-platform

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件:TDP142

您好、先生、

“SN75DP130SSRGZT”在英特尔 Kaby Lake U 平台上是否运行良好?

Kabyake-U -> DP ->  SN75DP130SSRGZT -> LS-PCON 转换器(PS175)-> HDMI 2.0

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    PS175已经有 RX 均衡器、您为什么需要 DP130?

    您是否有关于设计要求的更多信息?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们的客户使用了 PS176、但某些项目仍有问题、因此他们 现在就调查 TI 解决方案。

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hugo

    我建议使用 TDP142、而不是 DP130。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    根据 David 的答复、我假设这个问题现在已经解决、因此我们将继续解决这个问题。 如果有新更新、请重新打开此问题。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    Hugo