This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD204:钳位电压波形

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795232/esd204-clamping-voltage-waveform

器件型号:ESD204

大家好、团队、

数据 表中的图4和5显示了钳位电压波形、但实际是在连接器侧还是系统侧测量的电压?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 ESD204器件只是一个分流器件、因此连接器和系统侧的电压将相同、这是钳位电压、除非在信号路径中的某个位置放置了一个串联元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron-San:
    感谢您的回答。 我很理解。
    此致、
    6月