This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:如何通过眼图扫描 GUI 启用预加重功能?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171, TMDS181, TMDS181RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796135/tmds171-how-can-you-enable-pre-emphasis-through-eye-scan-gui

器件型号:TMDS171
主题中讨论的其他器件: TMDS181TMDS181RGZEVM

大家好、

请建议我解决遇到的问题。

我尝试通过眼图扫描工具 GUI 启用预加重、但无法启用。
当我设置预加重(2dB 或5dB)模式并应用 Write All 时、
该指示器恢复到无预加重状态。

我还通过寄存器菜单尝试了它(地址0x0c 位1:0设置为11b)、但
寄存器值恢复为00b。 我确认 EVM 上的 I2C_EN 引脚设置为高电平。

在所有情况下、我还将重定时器模式设置为250Mbps 至6Gbps。

端接模式也表现为预加重模式。

请告诉我如何通过 GUI 在预加重模式下配置器件。

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mita

    您需要具有有效的输入、然后才能更改终止和预加重电平。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢

    Mita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    我无法在应用有效 HDMI 输入信号的情况下更改加重设置。

    但是、在我连接到接收 HDMI 监视器后、我能够更改设置。

    为了能够改变加重设置、TMDS171的触发器是什么?

    是否可以通过任何方法从寄存器值了解您是否可以更改加重设置?

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川艾-圣

    在更改预加重设置之前、您需要先连接接收器。 我在 TMDS171寄存器中找不到任何可以在未连接接收器的情况下触发加重设置的内容。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    TMDS171在没有接收设备连接时是否禁用输出?

    我还有关于这一主题的另一个问题。
    TMDS171需要来自拉电流的有效输入信号、并且必须连接灌电流才能更改(控制)加重功能。
    我相信器件寄存器编程只会在系统上电后运行一次。
    但是、在这种情况下、客户需要检测拉电流和灌电流连接、然后再次访问寄存器以更改强调。
    这对于常规 HDMI 中继器/重定时器设备是否正常?

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川艾-圣

    如果未连接接收设备、则我假设 HPD_SNK 为低电平。 当 HPD_SNK 为低电平时、输出处于高阻态。

    预加重级别。 您可以写入寄存器并更改预加重级别。 仅当读回时、如果输入未连接、则读回为0。 如果连接了输入、则可以读回写入的值。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢您提供相关信息。
    连接有效输入"和"接收设备时、我能够确认"预分析"级别将更改为写入设置(值)。

    设备似乎还需要连接接收设备以应用 PreEmptasis 和终止设置。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川艾-圣

    硬件设计可能会有所不同。 在 EVM I AM 测试中、只要连接源、就可以执行写入和读取操作。 不需要连接接收器件。

    但是、即使没有连接拉电流或灌电流、也可以进行写入。 仅当您需要读回时、才需要连接源。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San、

    感谢您的持续支持!!

    您能不能让我们知道硬件的区别是什么标准,以便我们了解为什么我们的 EVM 需要连接接收设备才能正确读取设置?

    顺便说一下,当 I2C_EN 引脚为高电平还是低电平时会有什么区别?

    我使用两个 EVM 进行了测试、并显示了相同的行为。
    - TMDS171 (电路板版本:DP159/TMDS181_RGZ_EVM_RevB)
    - TMDS181 (电路板版本:TMDS181RGZEVM INT018修订版 A)

    此致、
    Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    >顺便说一下,当 I2C_EN 引脚为高电平还是低电平时会有什么区别?

    同样在引脚模式下、当拉电流和灌电流器件被连接时、我只能读取预加重设置。

    此致、
    Kawai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    川艾-圣

    当 I2C_EN 为低电平时、您可以读取 I2C 寄存器、但不能写入寄存器。 I2C 寄存器只能在 I2C_EN 为高电平时进行控制。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    我不知道为什么没有接收设备就无法读取正确的设置。
    我们看到您的 EVM 有不同的行为、但我要解决此问题。

    感谢您的支持!!

    此致、
    Kawai