This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31C 的输出不正确

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796927/am26ls31c-has-incorrect-output

主题中讨论的其他器件:AM26LS31CAM26LS31AM26LV31

您好!

我使用 AM26LS31C 芯片作为 RS422 发送器。 AM26LS31C 的输入是 FPGA 生成的 LVCMOS33信号。 如图所示的 AM26LS31C 原理图。


 

在电路测试中、我发现 OP1_EXT、OP2_EXT、OP3_EXT 和 OP4_EXT 是频率约为6kHz 的 LVCMOS33方波信号。 但是、在 AM26LS31C 的输出端、Y 或 Z Θ,有时没有信号、Y 和 Z 也没有信号

我°°了芯片的工作温度、介于40 ̊ C 和60 ̊ C 之间。

更换芯片供应商时、问题仍然存在。

是否有人可以就 AM26LS31x 的使用向我提供一些建议?

 

此致、

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Penn、

    当您看不到信号时、该通道的输入状态是什么? 以及如何配置 G 使能控制? 是否可以直接在 IC 引脚处探测信号以排除任何 PCB 连接问题?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回复。

    为了测试 AM26LC31C、我在 FPGA 中使用计数器来生成标准的6kHz 方波。 为了 排除任何 PCB 连接问题、我直接在 IC 引脚处探测信号。

    我使用 USB 为系统加电、G 直接连接到 USB 电源引脚。

    对我来说最麻烦的是、有时 Y (Z)具有正常输出、而 Z (Y)始终保持低电平。

    所以我不认为我犯了一个新手错误,AHA。

    此致、

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宾夕法尼亚州、

    您能再帮您检查一下器件型号吗? 是 AM26LS31还是 AM26LV31? 您是否在所有通道或特定通道中看到了该问题? 谢谢、

    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我再次确认、这确实是 AM26LS31C。

    我的板上总共有4个芯片、 这4个 AM26LS31C 中的任何一个或其任何输出通道都可能输出正常或与上述错误类似的错误:错误情况1错误情况2错误情况3

    此致

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾夕法尼亚州、

    感谢您的确认。 发生错误1/2/3时、您是否看到任何模式? 您能否检查 它在 电源和接地 都来自一个电源时是否能更好地工作? 尽管我认为这不会产生任何影响、但您是否也可以尝试 G = L 的测试?

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Penn、

    我只是想重新检查一下-您是否有机会查看 Hao 的上述问题? 或者、您是否能够解决此问题?

    谢谢、
    最大