This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:帧时序输出开关特性

Guru**** 2932400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/789742/lmh1983-frame-timing-outputs-switching-characteristics

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户对 LMH1983有疑问。

[问题]

您能告诉我​​时序输出延迟时间的最大值和最小值吗?

此致、
Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你那有什么信息吗?
    如果您对我的问题有任何疑问、请指出。

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    很抱歉耽误您的时间。

    我正在调查我们的内部文档、以了解我是否可以提供最大值或最小值。 我将在星期三5月1日之前向您提供最新信息。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    TOF2/3最大值为5ns。

    TOF1/4最大值不清楚。 我们的验证数据显示最大值为~30ns、但我们的测试计划无法保证这一点。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的回答。

    我明白了。

    如果可能、请告诉我最小值。
    如果没有担保值、则可能是参考值。

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    最小值未知。 典型值非常接近我们表征期间的测量值。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    很抱歉我迟到了。
    我理解您的意见。
    非常感谢您的帮助!

    此致、
    Kaede Kudo