请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB9261 您好!
我使用此部件是为了将大型存储设备连接到 CPU。
在使用 SPI 加载固件期间、我注意到在芯片的输入上、信号具有一个令人印象深刻的下冲、并且只有下冲、没有过冲。
它达到-0.8至-1V 左右。这是否会损坏部件、是否超出 AMR? 原因可能是什么。 SPI 直接连接到 EEPROM。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用此部件是为了将大型存储设备连接到 CPU。
在使用 SPI 加载固件期间、我注意到在芯片的输入上、信号具有一个令人印象深刻的下冲、并且只有下冲、没有过冲。
它达到-0.8至-1V 左右。这是否会损坏部件、是否超出 AMR? 原因可能是什么。 SPI 直接连接到 EEPROM。
谢谢。