如果终端状态因固件版本而异、或者如果有图16的更新、请再次告知终端状态。
(__LW_AT__补充)
目前、使用的 FW 为 Ver.1.06。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果终端状态因固件版本而异、或者如果有图16的更新、请再次告知终端状态。
(__LW_AT__补充)
目前、使用的 FW 为 Ver.1.06。
TUSB9261 数据表第7.3.1.3节中的表1介绍了固件 v1.06的 GPIO。
此致、
它与 TUSB9261数据表第7.3.1.3节中的表1所述相同。 您可以在第12页找到它。 表中是否缺少您想要了解的内容?
========================================================================================================================================
I/O | LED |使用
========================================================================================================================================
GPIO0:-[ 100uA PD 输入]未定义。 可以使用 HID 命令更改为输出低电平或高电平。
GPIO1:-如果 U1/U2被启用、则为 USB 3.0链路状态、否则[输入为100uA PD]。
GPIO5:-如果 U1/U2被启用、则为 USB 3.0链路状态、否则[输入为100uA PD]。
------------------------------
状态:GPIO1/GPIO5状态。
------------------------------
U0:关闭/关闭。
U1:开/关。
U2:关闭/打开。
U3:开/开。
其他:关闭/关闭。
GPIO3:-[ 100uA PD 输入]瞬时按钮(用于远程唤醒)。
GPIO4:-[带100uA PD 的输入]总线或自供电指示器。 (自加电时、GPIO 电平应较高)
GPIO6:-[ 100uA PD 输入]未定义。 可以使用 HID 命令更改为输出低电平或高电平。
GPIO7:- SS 连接。
GPIO10:-[ 100uA PU 输入]未定义。 可以使用 HID 命令更改为输出低电平或高电平。
GPIO11:-[ 100uA PU]电源故障指示灯。
PWM0:-磁盘活动(以 USB SuperSpeed 连接时、LED 闪烁速率更快)、USB 连接(LED 亮起)和 USB 挂起(LED 褪色)。
PWM1:-软件心跳。
此致、