This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:固件版本2的终端状态差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/791307/tusb9261-q1-difference-of-terminal-status-about-firmware-version-2

器件型号:TUSB9261-Q1

如果终端状态因固件版本而异、或者如果有图16的更新、请再次告知终端状态。

(__LW_AT__补充)
目前、使用的 FW 为 Ver.1.06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究并返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB9261 数据表第7.3.1.3节中的表1介绍了固件 v1.06的 GPIO

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是否回答了您的问题? 如果是、请标记为已解决。



    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    请在固件中的器件复位期间在复位释放后立即告知引脚状态(输入/输出和逻辑):v1.06。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与 TUSB9261数据表第7.3.1.3节中的表1所述相同。  您可以在第12页找到它。  表中是否缺少您想要了解的内容?

    ========================================================================================================================================
    I/O | LED |使用
    ========================================================================================================================================
    GPIO0:-[ 100uA PD 输入]未定义。 可以使用 HID 命令更改为输出低电平或高电平。
    GPIO1:-如果 U1/U2被启用、则为 USB 3.0链路状态、否则[输入为100uA PD]。
    GPIO5:-如果 U1/U2被启用、则为 USB 3.0链路状态、否则[输入为100uA PD]。
    ------------------------------
    状态:GPIO1/GPIO5状态。
    ------------------------------
    U0:关闭/关闭。
    U1:开/关。
    U2:关闭/打开。
    U3:开/开。
    其他:关闭/关闭。
    GPIO3:-[ 100uA PD 输入]瞬时按钮(用于远程唤醒)。
    GPIO4:-[带100uA PD 的输入]总线或自供电指示器。 (自加电时、GPIO 电平应较高)
    GPIO6:-[ 100uA PD 输入]未定义。 可以使用 HID 命令更改为输出低电平或高电平。
    GPIO7:- SS 连接。
    GPIO10:-[ 100uA PU 输入]未定义。 可以使用 HID 命令更改为输出低电平或高电平。
    GPIO11:-[ 100uA PU]电源故障指示灯。
    PWM0:-磁盘活动(以 USB SuperSpeed 连接时、LED 闪烁速率更快)、USB 连接(LED 亮起)和 USB 挂起(LED 褪色)。
    PWM1:-软件心跳。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DI Nick 回答了您的问题? 或者我们将关闭此 TT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、标记为已解决。