This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:汽车认证

Guru**** 2538800 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF, DP83TC811S-Q1, DP83TC811R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797308/dp83822hf-automotive-qualification

器件型号:DP83822HF
主题中讨论的其他器件: DP83TC811S-Q1DP83TC811R-Q1

大家好、是否有地方符合 DP83822HF 以太网 PHY 汽车应用的要求?   

谢谢、此致、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    对于 AEC-Q100、TI 需要通过所需的可靠性测试来运行 PHY。
    您是否希望在第三方对 DP83822HF 进行可靠性测试?
    我以前从未听说过这种情况。 或者、您是否在询问与汽车限制相关的 EMC 测试?

    请注意、我们有符合汽车 EMC 规范的100BASE-T1 PHY、DP83TC811S-Q1和 DP83TC811R-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ross、您好、感谢您的快速响应。

    我的问题是、TI 是否计划通过 AEC-Q 测试来运行此器件、或者是否计划发布汽车等效器件。

    我已经了解了 DP83TC811S-Q1和 DP83TC811R-Q1、但遗憾的是它们不符合我的要求(它们不支持100BASE-FX 以太网)。 我正在特别寻找一种支持光纤以太网的解决方案(在汽车应用中)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    现在、我们不打算使用 AEC-Q100 DP83822。
    不过、对于应用、您是否介意分享更多信息?
    如果不通过 E2E、您可以给我发送一封私人邮件吗?
    我想更好地了解我们的需求、看看我们可以做些什么来支持您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross、

    感谢您的回应、但我们决定为我们的沟通链接指明不同的方向。

    此致、
    Jessica