This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:我们是否可以拥有符合汽车额定值器件的 TPD12S521DB (HDMI 发送器端口保护和接口器件)?

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792371/tpd12s521-may-we-have-tpd12s521db-hdmi-transmitter-port-protection-and-interface-device-that-can-meet-automotive-rating-part

器件型号:TPD12S521

你(们)好,先生  

我们是否可以拥有可满足汽车额定值器件的 TPD12S521DB (HDMI 发送器端口保护和接口器件)?

                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、
    您是指 TPD12S521DB 的 Q1版本吗?
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    是、或具有 Q 额定值的闭合器件。

                                                     令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    tps12s521DB 为非 Q 版本,不支持汽车等级,请。 选择-Q 版本以满足 汽车质量要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    由于 tps12s521DB 没有 Q 等级、是否有符合 Q 等级的建议器件?(适用于 HDMI 应用)

                                                           令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将检查内部、并确定是否有其他适合您的设计的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们找不到适合您的 Q 版本器件、但有些客户已经尝试在汽车设计中使用该器件、这取决于您的决定。 谢谢!