This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:如何完成 CTLE 适配?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792824/ds110df410-how-is-ctle-adaptation-completed

器件型号:DS110DF410

大家好、

如有问题、请告知我。

根据数据表、DS110DF410尝试优化 CTLE 升压电平扫描32个 EQ 表
估算每个 EQ 指数的 FOM。

问题1. 器件是否在扫描完所有32个 EQ 指数后选择 EQ 等级、
    或在找到导致 FOM 超过的 EQ 指数时停止扫描
    阈值?

问题2. 是否有任何寄存器位控制上述行为?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mita-San、
    1)。 是的、一旦找到超出 FOM 的 EQ 指数、器件便会停止扫描。
    2)。 有一个超越寄存器-寄存器0x70[2:0]-控制在找到最佳 FOM 后应尝试的 EQ 指数的数量。 寄存器0x70[2:0]= 4'b0011的默认值。 这意味着在找到最佳 CTLE 后、器件将尝试三个附加设置。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳赛尔-圣、

    感谢您的回答。

    Mita