This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 部件标记

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796355/part-marking

器件型号:DS26C31T

U13在下图中 、显示了 National Semiconductor DS26C31TM 的器件 标识为"65CCYDUE0"。  

收到的文件上的日期代码为1619。  我知道在器件标识中、"65"是如图所示的晶圆制造厂和装配厂 、但 如何解码生产日期代码?  请提供一些文档、因为此问题 经常出现。  还有一个标记为"55AYK8UE0"的器件需要解码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    您能告诉我您复制的上面顶端标记解码器来自哪里吗? 我想知道它是否过时了。 我为该部件取了编号文件、它说 National 标识后的前两位数字代表年/月生产日期代码。 这意味着65CCYDUE0将解码到2016年5月、55AYK8UE0将解码到2015年5月。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定如何在此处附加文件。  当我使用回形针时,它会插入图像。  您能否提供您参考的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很遗憾、我无法这么做;它来自一个内部数据库、其中列出了制造信息、供应商信息等、并且被视为机密。

    要附加文件、应使用回形针图标。 当您附加一个文件时,如果该文件一旦发布,就会变成可单击的链接,则应插入一个默认图标。 但是、如果这不起作用、如果您可以、我可以通过电子邮件将笔记发送到您的 myTI 帐户的电子邮件地址。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../devicemarkingconventions.pdfI've已尝试根据器件标识约定附加文件。  但是、您能 告诉我您所指的标记的格式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     需要 部件标记为: National logo 65CCYDUE0的部件标记格式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    附件成功。 我正在尝试了解在 TI 收购 National Semi 之后、本文档中定义的顶边命名约定是否可能在这段时间内发生了变化(例如、为了与 TI 约定保持一致)。 我现在正在与我们的组件质量团队合作、下周我们将与您联系。 很抱歉耽误你一些时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有类似的问题。 根据文书工作日期代码为1619、器件标识为55AYK8UEO。 旧的国家半导体格式似乎是"UZYYWWTT"、如果 WW 是日历年、YY 是日历周、而新的 TI 标记格式为"YMLLLLS"、则 Y 是年、W 是周。 根据我的注释、标记的更改发生在2012年。 55AYK8UEO 为9位长、但 UZYYWWTT 为8位长、YMLLLLS 仅为7位长。 这很令人困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、James、

    很抱歉、我花了一段时间来确认这一点、但 Jose 您回答正确。 顶部标记变化发生在 TI 收购 National Semiconductor 之后的2012年。 美国国家半导体最初发布的较旧的顶端标记解码器文档不再准确。

    James、您提到的部件实际上是按照我的建议在2016年5月和2015年5月组装的。

    请告诉我、我是否可以做任何其他事情来提供帮助。

    此致、
    最大