This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:Kaby Lake 和 Apollo Lake

Guru**** 2773485 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797031/tusb522p-kaby-lake-and-apollo-lake

器件型号:TUSB522P

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们最近有一个背板案例、我们使用 TI TUSB522P 转接驱动器。
每个板都与 Intel APL 和 Kabi-Lake 板配对、发现该器件无法识别带 Intel Kabi-Lake 的板。
使用英特尔 APL 主板、您可以识别设备。

此外、本例的 TX 合规性测试眼图具有测试通过
使用英特尔 iEMT 工具验证 RX 通道、并发现使用英特尔 APL 主板时、高/低将具有"无值"状态。
使用 Kaby Lake 板时、您无法使用 iEMT 进行验证、因为您无法识别器件。
目前、已尝试调整 EQ/DE 等设置、但情况都相同。
我不知道您是否有英特尔 Kabe-Lake 或 APL 的经验。 是否需要注意它、或者 BIOS 需要在什么位置进行额外调整?

原理图如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu、

    只是为了确认两个平台都通过了 TX 合规性、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、测试 TX 合规性测试通过(例如附件)
    由于 TX 合规性测试、此案例的先前版本已针对边际故障进行测试、因此将此版本添加到转接驱动器中。
    RX iEMT 测试已将转接驱动器的去加重和 EQ 强度调整为最弱的、但仍然无法识别器件。
    我想知道您是否有任何建议或经验可供分享。

    e2e.ti.com/.../20190424.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉推送、是否有此主题的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 您正在使用哪种设备? 您是否尝试过多个器件? 这可能不是 TUSB522P 器件设置的问题、而是接收器端接使能的问题。 客户是否可以申请 TUSB522P 的新样片并尝试更换现有器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉打扰你。

    转接驱动器被放置进位板

    KBL CPU +进位板将失败
    APL CPU +进位板将通过
    进位板是相同的、只是 CPU 板上的不同。
    因此、我们认为更换新 IC 不会在 KBL 平台上通过。
    我们想知道我们是否需要在 KBL/APL 之间设置不同的值、即使我们使用相同的载板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RX 路径可能有一些不同的设置需要更改。 您是否尝试在两个平台上运行 RX JTOL 测试? 您是否有能力探测 SSTX 和 SSRX? 如果可能、我仍然建议您尝试使用新的 TUSB522P 器件。 此问题仍可能是正常操作期间错误终止的问题。 您能描述一下这个载板吗? 您是否无法对此电路板进行更改?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的回复。
    那么、TUSB522P 有单独的材料和新的材料?
    如果是、差异在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    很抱歉、推送、是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、舒成

    很抱歉耽误你的回答。 我想确认您目前没有任何不良材料。 我仍然认为在测试时存在接收器端接使能问题。