This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:TIC10024-Q1内部二极管反向电流规格

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC10024-Q1, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797014/tic10024-q1-tic10024-q1-internal-diode-reverse-current-spec

器件型号:TIC10024-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC12400-Q1

尊敬的 TI 团队:

我想知道 TIC10024-Q1内部二极管的反向电流规格。

请检查。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsu:  

    内部二极管被指定为压降而不是电流。 请参阅以下内容:  

    内部二极管的电流为何在您的设计中很重要?

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    这是为了检查是否存在泄漏电流引起的故障。
     
    泄漏电流值在关闭时是否可以反向流动?
     
    尽管它是一个反向阻断二极管、但我们认为会出现泄漏电流。

    请检查。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsu:  

    您关心的是哪种故障?  

    与任何反向阻断二极管一样、存在非常小的泄漏电流。 不过、我们不希望这种微小的泄漏电流导致 TIC12400-Q1发生故障。

    此致、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Helen:

    未提及客户的特定故障。
    默认情况下、您必须知道反向电流的值。
    由于按揭证券公司(现代起亚汽车)可以要求提供反向电流规格、我们需要知道该规格。
    我可以谈谈范围吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youngsu:  

    我想和大家讨论一下、由于通过阻断二极管的反向电流泄漏、您所关心的"故障"是什么情况。

    对于 MSDI 的正常运行:  

    根据数据表中的最小 Vs 要求、Vs 需要至少为4.5V 才能正确检测。  

    例如、如果您将 INx 引脚连接到接地开关并正确设置寄存器配置和 Vs 电压、则电流方向如下图中的箭头所示、因此 TIC10024-Q1将正确检测开关状态。  

    对于瞬态/过压事件:  

    如果您担心电池瞬态和过压事件、例如启动和负载突降情况、则在将电池直接连接到 VS 电源引脚(通过反向阻断二极管)或输入(INx)引脚上的器件时必须小心。 下面是 TIC10024-Q1数据表第10.3节中的一个系统示例。  

    谢谢-

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen:

    感谢您的回答。

    让我再问一个问题。

    我了解了在 oward 方向上的压降。  

    我要检查的是泄漏电流值、它在关断时可以反向流动。

    这是可行的吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youngsu:
    您可以通过测量 Vs 引脚的电流来检查这一点。 通道关闭时我不会期望太大的电流- MSDI 中没有内部电压源来生成从 Vs 引脚流出的电流。

    谢谢、
    海伦