请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 大家好、TI 团队。
客户未通过以太网合规性测试(输出电压)。 请参阅下图。
根据数据表、寄存器设置(0x0403)可以控制输出电压。 数据 表的最大输出电压为2.1V。 合规性测试结果为+Vout 1.2V、-Vout 1.2V。 设置的最大电压。 原因是什么?
2.附上原理图。 请查看问题所在。 我们应该尝试什么来通过合规性测试?
引脚16 (RBIAS)的作用是什么?
4. 当更改为4.87k 欧姆以外的其他值时,会进行哪些更改?
我将等待回答。 帮助我解决问题。
谢谢、此致。