This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:在同一路径上支持 DDC 或 AUX

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130, SN74CBT3306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796568/sn75dp130-support-ddc-or-aux-at-same-path

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他器件: SN74CBT3306

尊敬的团队:

在我的客户系统中、他们将具有来自其 COM 模块相同路径的 DDC 或 AUX 信号。  我们能否将 AUX_SRC 和 DDC 连接在一起以支持此配置? 此配置是否可用于 DP++? 谢谢你。

此致、

Polly Chung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Polly

    请参阅 SN75DP130数据表的图23或24。 您需要使用外部 FET 来短接 AUX 通道上的耦合电容器、以便它可以为 DDC 进行直流耦合。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢你。 但客户方框图的连接与图23和24不同。 它们需要将 AUX_SRC 和 DDC 连接在一起。 它在 DP++应用中是否可行或有任何副作用? 再次感谢。

    此致、
    Polly Chung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Polly

    DDC 是直流耦合接口、而 AUX 是交流耦合接口。 您必须使用 FET 开关来短接 AUX 通道上的耦合电容器、以便它可以进行直流耦合以用于 DDC。

    或者、如果客户不想使用 FET 开关、则可以按照图24中的实现方式进行操作。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我们的详细方框图如下图所示。 我们使用 TI SN74CBT3306来分离 DDC/AUX 源、并选择其中一个连接到 SN75DP130。

    您能不能帮助指出我们需要在何处为 DP++ 应用添加 FET 或电容器、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian

    如果 CPU 具有独立的 DDC 和 AUX 总线、为什么要将它们组合在一起? 您可以将 CPU DDC 连接到 DP130 DDC 总线、将 CPU AUX 连接到 DP130 AUX_SRC。

    如果您确实需要将它们组合在一起、则需要在 COM 模块内部使用多路复用器在 DDC 和 AUX 之间进行切换、然后在 COM 模块外部进行 FET 开关以隔离 AUX 上的耦合电容器、或

    在 COM 模块内有一个多路复用器、然后按照图24执行无需外部 FET 的解决方案。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    根据 David 的回答、我假设这个问题现在已经解决了。 我们将关闭此案例。 如果有新更新或存在相关问题、请重新打开此问题。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由于 COM Express 规范、我们需要组合 DDC/AUX 并使用连接到载板的同一路径(载板上的 SN75DP130)。

    已如下图所示更新我们的应用方框图。 您能帮您检查 DP++功能是否有任何问题、谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian

    方框图正常。 我不熟悉 NX3DV221器件、请确保此器件满足 DDC 和 AUX 接口的电气规格要求。

    谢谢
    David