This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:用于仿真眼图的 IBIS-AMI 或 SPICE

Guru**** 2539820 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795760/hd3ss3220-ibis-ami-or-spice-to-simulate-eye-pattern

器件型号:HD3SS3220

大家好、

我的客户希望模拟 HD3SS3220的眼图。

我向客户推荐了 TI.com 上的 IBIS 模型和 S 参数模型。 但是、IBIS 模型中的 Tx/Rx 为 NC、如下所示。 S 参数似乎也用于 插入和回波损耗仿真。

 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/hd3ss3220.docx

因此、您能否为我提供 可模拟眼图的 IBIS-AMI 或 SPCIE?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口您好、

    遗憾的是、我们仅为此器件提供了 IBIS 和 S 参数模型。 对于眼图仿真、应使用 S 参数文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的回答。 我知道、我们只有此器件的 IBIS 和 S 参数模型。

    是的、客户希望使用 S 参数模型进行眼图仿真。 但是、客户不熟悉此仿真。

    您能否共享使用此 HD3SS3220 S 参数模型的示例电路文件?

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    S 参数模型 是要在某些建模软件中使用的数据、因此我无法提供通用示例电路文件。 客户使用什么仿真器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik-San、

    感谢您的回答。 我知道。

    客户正在使用 Synopsys 的 HSpice。

    此致、
    山口
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     山口您好、

    遗憾的是、我们在 HSpice 中不支持 S 参数模型。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。