This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:关于 PWRCTL1/BATEN1的状态

Guru**** 2769405 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796556/tusb8041-about-status-of-pwrctl1-baten1

器件型号:TUSB8041

你(们)好

客户询问如何使用 TUSB8041IRGCR。

客户将 TUSB8041IRGCR 的上行端口连接到 PC。

当我复位 PC (笔记本电脑)的电源时、我发现引脚像下面的波形那样移动的现象。

如果正常、PC 通信的哪个序列将导致 PWRCTL1/BATEN1引脚发生变化?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    这是正常行为、可能是由 USB 主机移除 Vbus 引起的。 USB 主机还可以发送 Port_Power 开/关、这将导致该引脚变为高电平和低电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Malik

    您是否有 USB 主机删除 Vbus 的任何 USB 通信信息?
    我的客户需要相关数据。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您能否更详细地回答您的最后一个问题。 客户在寻找什么? 正如我提到过的、USB 主机还可以发送 Port_Power On/Off、当在 TUSB8041上启用完全电源管理时、这将导致该引脚变为高电平和低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    鉴于 Malik 的回答、我假设这个问题现在已经解决了。 我们将关闭此案例、如果有进一步的问题或更新、请重新打开。
    此致、Nasser