This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:有效基准输入和保持模式

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983, LMH1981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795010/lmh1983-valid-reference-input-and-holdover-mode

器件型号:LMH1983
主题中讨论的其他器件: LMH1981

您好!

我对 LMH1983有疑问。

[问题]

我对以下 D/S 语句有疑问。

'如果保持模式与模拟同步分离器结合使用、最好使用指示是否存在有效基准输入的信号来栅极 H、V 和 F 信号。'
D/S、P24、 8.4.4自由运行、锁相和保持模式

如果同步分离器是 LMH1981、这是否也是必要的?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede、

    很抱歉耽误你的时间。

    是的、LMH1981是一款模拟同步分离器、因此 H、V 和 F 信号应进行门控。


    校正、LMH1981不需要门控电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rob:

    感谢你的答复。
    很抱歉我迟到了。

    好的、我知道 H、V 和 F 信号应该被门控。
    您能告诉我 LMH1981和 LMH1983之间用于栅极处理的参考电路吗?

    我还有一个问题。
    我确认了以下参考设计。
    为什么信号不应该在这种情况下选通?
    www.ti.com/.../tidrdk3.pdf

    此致、
    Kaede Kudo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaede、

    抱歉、LMH1981无需选通、因为当视频输入丢失时、H、V、F 输出可保证保持状态。

    您可以使用参考设计中所示的信号。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的合作!

    我明白了。

    此致、

    Kaede Kudo