This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554A:I2C 中断8扩展 I/O。 它可以用作 GPIO 吗? I22C#39;s 扩展 I/O 输出是否可以始终保持固定频率、即 DCLK?

Guru**** 2582745 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9534, TCA6408A, TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796889/tca9554a-i2c-interrupted-8-extended-i-os-can-it-be-used-as-a-gpio-can-i2c-s-extended-i-o-output-a-fixed-frequency-always-that-is-dclk

器件型号:TCA9554A
主题中讨论的其他器件:TCA9534TCA6408ATCA9538

尊敬的工程师:

I2C 中断8个扩展 I/O。 它可以用作 GPIO 吗?
2. I2C 的扩展 I/O 能否始终以固定频率输出、即 DCLK?
3.如果 MCU 的 I/O 端口不够、建议使用好的解决方案吗? 是串行接口到并行接口的类型。 整体成本非常低。

谢谢  

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我不明白你的第一个问题是什么意思。 扩展 IO 和 GPIO 之间的区别是什么?

    通常、当 MCU 上可用的 GPIO 太少时、该器件可用作增加系统中 GPIO 数量的方法。 IO 扩展器提供8个额外的 GPIO、它们的状态通过 I2C 接口传输到 MCU。 这是一个2线制串行接口。

    可以手动将 IO 扩展器的任何输出切换为高电平和低电平以创建时钟波形、但无法自动完成。 您需要将信号配置为高电平、低电平、高电平等 这意味着有效时钟频率需要远低于 I2C 数据速率。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    感谢您的宝贵建议。
    是否意识到、如果您有任何推荐给我的器件型号?
    再次感谢。

    埃尔萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    您能否提供更多有关您关注哪些方面的信息、以便我们能够提出器件建议?

    可能的注意事项:
    1) 1)尺寸?
    2) 2)价格?
    3) 3)需要多少个 I/O?
    4) 4)中断功能?
    5) 5)复位功能?
    6) 6)端口和 I2C 逻辑的独立 VCC?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    1无大小限制;
    2价格越低越好;
    3 8个 I/O;
    4 I2C 中断特性;
    5级复位;
    6不、使用 MCU 的 Vcc;

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    就成本而言、TCA9534似乎是我们1k 定价中最低的(请注意、无复位引脚)。

    如果您确实需要复位引脚和 INT 功能、则 TCA6408A 是首选、而 TCA9538将是第2选择。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的
    清除。
    谢谢