This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DP83822I:将驱动程序从 DP84620更改为 DP83822

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796591/linux-dp83822i-driver-change-from-dp84620-to-dp83822

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:DP83620

工具/软件:Linux

您好!

 我们将替换 DP83620中的 DP83822I。  需要对 DP83620中的软件驱动程序进行哪些更改?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenshow、

    我们为 DP83822I 提供了专用的 Linux 驱动程序 :www.ti.com/.../ethernet-sw
    您可以使用它来减少驱动程序开发计时器。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    我想知道将驱动程序从 DP83620更改为 DP86822的影响。 数据表的比较表明、这些寄存器有一半以上的不同。 我将检查您展示的驱动程序软件。

    谢谢、
    肯什