This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340写入/读取数据速率问题

Guru**** 2926360 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795920/tusb7340-tusb7340-write-read-data-rate-issue

器件型号:TUSB7340

您好!

我的客户使用了 TUSB7340设计 USB 集线器。 现在客户测试 USB3.0死数据速率为324.4Mb/s、写入日期速率为186.7Mb/s 无法达到 USB3.0 标准写入/读取数据速率400Mb/s 客户想知道导致此问题的原因以及如何解决此问题。 随附的是客户 TUSB7340相关原理图、供参考。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们用于测试的器件是什么? 通常很难获得标准的400Mb/s
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

      请参考下面的客户测试图片。 客户使用 PassMark USBTest 测试数据速率。

      那么、TUSB7340的最大写入/读取数据速率是多少? 您是否有任何关于客户提高其 W/R 数据速率的建议? 谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 我的客户对此问题非常紧急、因此暂停了项目。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我们之前测试过的数据、客户平台上的数据传输速率一点也不慢。
    他们唯一可以检查的是是否打开 SSC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Brian,

         我 已经查看了 TUSB7340数据表,但找不到 SSC,如何操作它,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian,

      您是否愿意帮助客户解答有关如何开启 SSC 的问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SSC 称为展频、通常应处于开启状态。 在 Keysight 示波器上针对 SSC 进行了 TX 合规性测试