This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06-Q1:USB 2.0线路保护失败

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796962/tpd1e05u06-q1-protection-of-usb-2-0-lines-fails

器件型号:TPD1E05U06-Q1

我使用 TI TPD1E05U06-Q1 TVS 保护连接到 FTDI FT601芯片的 USB 2.0 DP 和 DN 线路、通信失败。 我在 DP 上测量了大约800mV、在 DN 线路上测量了接近0V。 当我移除 TPD1E05U06-Q1时、通信正常。 我仔细检查了连接,并确保 PIN-1连接到 I/O,PIN-2连接到 GND,用于两个信号! 我重新焊接了新的组件、但它没有帮助。 此外,我们还在不同计算机上的多个设备中看到了这种效果!  

请有人帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试反转该器件并将 PIN2置于信号上、并将引脚1置于接地状态? 或者它不能双向工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    感谢您的回复。

    我还没有尝试反转该器件、并将 PIN2置于信号端、引脚1置于接地端。 这将不会根据数据表的连接方式来确定????

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel、
    我知道我只是想了解器件是损坏还是只是向后损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    因此我交换了两个二极管的方向、它的工作原理是????  

    我们仔细检查了信号和 PCB,现在确实将 PIN2 (GND)连接到了板上的 I/O,将 pin1 (I/O)连接到了板的 GND?!  

    此配置是否会为 USB 信号提供任何保护?  

    此致

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel、

    您可以通过 c-phillips@ti.com 向我发送电子邮件、并向我发送器件图片以及标签图片的来源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cameron:

    该器件非常小(X1SON:1.1mm x 0.7xx)、因此我认为我无法向您发送器件图片、但我将看到我可以管理的内容

    P/N 为:TPD1E05U06QDPYRQ1

    数据表中是否存在错误? 如果是,为什么 USB 3.0 SS 信号在我的主板上工作?

    感谢你的所有帮助

    此致

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将此线程脱机、因此我将关闭此线程。