This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:LMH0397在无电源输入时的行为

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796161/lmh0397-behavior-of-lmh0397-at-no-power-input

器件型号:LMH0397

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 LMH0397在无电源输入时的行为。

1.如果在 LMH0397处于无电源输入状态时输入外部 HD-SDI 信号、则 LMH0397是否失败?

顺便说一下、他的电路与数据表中的"LMH0397典型应用电路"连接相同。
HD-SDI 信号输入到"SDI_IO +/-"引脚。

他还有一个问题。

2.如果 LMH0397在电源电压低于2.5V 的情况下运行、是否会发生故障?
例如、当电源电压为1.2V 至2.0V 时。

请告诉我上述问题。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 如果 LMH0397断电并施加信号、则不会导致 LMH0397器件出现任何故障。 LMH0397器件采用交流耦合方式、可防止器件上电。

    2)。 LMH0397 CDR 需要2.5V +/-5%。 器件未在其他电源下额定运行、无法保证运行。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    很抱歉我迟到了。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    此致、
    哈塞伯