This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:为什么自动协商这么长? 这次有哪些因素影响?

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795025/dp83848i-why-auto-negotiation-is-long-what-factors-affect-this-time

器件型号:DP83848I

各位专家:

是否有任何机制可以解决自协商竞争时间过长的问题?

我使用的以太网电缆长度为40cm、似乎需要大约500ms 来完成自动协商。 哪些因素会影响到这段时间长达2-3秒?  

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikosi-San、

    自动协商过程涉及两个 PHY 相互广播其功能、然后与两个 PHY 都支持的最佳配置进行链接。 以太网 PHY 应定期广播其功能、直到成功建立链路。 此过程在 IEEE 标准中定义、涉及多个定时器、这些定时器决定了在重新开始自动协商之前等待链路建立的时间。 这些计时器最多可以增加数百毫秒。 有时、第一次尝试时未建立链路、需要多次自动协商尝试才能建立链路。 在这种情况下、链路建立时间可能会变为2-3秒。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、
    感谢您的详细解释。
    您是否有任何有关此类持续2-3秒的条件的信息?
    此致、
    Uchikoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uchikosi-San、

    这可能是由于不同的因素造成的、例如一个 PHY 的发送和另一个 PHY 的接收之间的时序不匹配、或者一个 PHY 未检测到某些 FPS。 很难列出可能影响链路建立时间的所有因素。

    此致
    Aniruddha