This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI102:/PRSNT 引脚内部寄存器

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796253/ds80pci102-prsnt-pin-internal-register

器件型号:DS80PCI102

尊敬的 TI 专家:

/PRSNT 引脚上是否有内部下拉寄存器?

我们的板、在 控制器的 GPIO 和 DS80PCI102的/PRSNT 引脚之间连接开漏、
并通过3.3V 电源轨安装10k Ω 寄存器。
当控制器驱动为高电平时、我们期望在/PRSNT 引脚处测量3.3V 电压、
不过、我们测量的电压约为2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PRSNT#引脚上没有内部下拉电阻器。  在3.3V 模式下、我不会期望器件出现高达3.3V VIN 电源电平的任何泄漏。  您是否在外部提供2.5V 电源?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    我们使用 DS80PCI102作为3.3V 模式、因此不要从外部提供2.5V 电源。

    请允许我添加更多信息。
    我们使用两个 DS80PCI102。
    在"一个"控制器的 GPIO 和"两个" DS80PCI102的/PRSNT 引脚之间连接开漏。

    我们将外部上拉寄存器值从10k 欧姆更改为1k 欧姆、以进行分析、
    然后、我们在/PRSNT 引脚上测量了大约3.3V 的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多信息。

    我在实验室中测量了 EVM 上的 PRSNT 引脚电压。  该引脚上有一个内部上拉和下拉电阻器。  上拉电阻为30k、下拉电阻为60k。  这会产生~ 2/3*Vin 的浮动电压。  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    感谢您的评估和友好支持