This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050B DMA 测试

Guru**** 2551790 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795655/pci2050b-pci2050b-dma-test

器件型号:PCI2050B
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

是否有 XIO2001调谐器等工具可以更改 PCI2050B 设置以提高速率? 或者是否有其他方法?

因为当我们执行 PCI2050B DMA 测试时、下行链路速率仅为大约60MB/S

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我不知道任何工具。 支持的最大频率为66MHz、因此这似乎适合我。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    我们使用 PLXMON 工具运行 DMA 测试。
    XIO2001需要由调谐器进行更改、以达到超过100Mb/s 的下行链路速率
    PCI2050没有调谐器工具、因此它的运行速度仅超过60 Mb/s

    回复中提到的频率应为乘法带宽、即我提到的传输速率。
    因此、假设32位带宽中的33MHz 倍增应为132Mb/s
    为什么它似乎只能在60 Mb/s 的中途运行
    是否有任何需要调整的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    很抱歉、推送、是否有此更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    很抱歉耽误你的时间。 我正在向团队核实此问题。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    设计已不在办公室、因此我没有任何更新。 我希望下周他们回到办公室时能得到更多的信息。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    如果将来有任何更新、请告知我们。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我已经谈到了设计、反馈是没有设置或调优能力来提高速率。 132 Mb/s 只是理论最大带宽、并不是真正可以控制的东西。 如果您只能看到60 Mb/s、则这只是由于系统实现的最大带宽限制。

    此致、
    I.K.