This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:测试中跳过了 DP130。。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790514/sn75dp130-dp130-skipped-in-test

器件型号:SN75DP130

尊敬的先生:

我的客户使用多种增益设置测试 DP130、但他们发现 在6dB 400mV 设置下跳过了测试。

他们的平台是 Intel Coffee lake。

 0dB 400mV、3.5dB 400mV、6dB 600mV 等其他设置 甚至能够测试结果是否通过。

附加的文件是测试报告。

您能不能帮助我们建议在 该设置下应该做什么测试?

谢谢。

e2e.ti.com/.../DUT001_5F00_257_5F00_400_5F00_6.pdfe2e.ti.com/.../DUT001_5F00_229.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter

    DP130是一款限幅转接驱动器、只会监测 AUX 总线。 我不知道它将如何导致测试跳过。 您对此跳过的测试是否有更多详细信息?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我也不知道测试细节!

    但是、根据测试报告、似乎需要对 Lane0~lane3进行眼图测试。

    您对此测试项目有什么想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    我的 ‘S是,如果模式失败并且用户选择“如果验证失败则跳过测试”选项,则该测试的状态将为“已中断”。 如果用户选择‘REAcquire’(重新采集),并且在10次尝试中未能采集到良好的模式,则该模式将从采集中跳过。  

    但对于 HBR2眼图、您可以使用任何摆幅和预加重设置;从报告中、您确实具有可通过眼图的摆幅和预加重设置、因此我不确定为什么要选择400mV 6dB 选项进行测试。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    作为 HBR2测试的信息、"任何通过"都是可以的。

    但是、客户得到的结果是"跳过"。

    与客户讨论后、他们可以接受通过失败、因为两者都是"测试结果"、但跳过的不是。

    而且、客户进行了所有测试、但这4个项目始终被跳过、即使他们没有设置任何与跳过相关的设置。

    您以前是否遇到过此类问题、或者是否有过此问题的经验和建议?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter

    我在实验室中使用 Keysight 示波器、因此我在 Tek 示波器方面的经验有限。

    我不知道为什么 Tek 示波器会经历不同的摆幅和预加重电平组合、因为 DP1.2 CTS 规格说明可以使用任何摆幅和预加重组合来通过测试。 我认为对于400mV、6dB、眼图可能会过度均衡、如果 Tek 示波器在10次尝试中未能获得良好的图形、则该图形将跳过获取。

    您可能希望联系 Tek 支持部门并查看他们对此跳过的测试的响应。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter

    您是否还有问题、或者我是否可以关闭此主题?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    作为客户信息、他们还在其他项目中使用了 DP130、没有这个测试、就跳过了问题。
    这些项目之间的区别是什么、只有新平台-咖啡湖有问题、其他旧平台没有。
    您是否认为这将是此问题的新平台的主要问题?
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter

    不同的系统具有不同的设计。 他们是否有 Keysight 示波器? 如果他们可以使用 Keysight 示波器运行相同的测试、并查看测试是否通过或失败、则会很好。

    6dB 可能会导致信号过度均衡、而400mV 可能不足以通过6dB 预加重来打开眼图。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、您还有疑问吗?