This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:具有足够电流的高速驱动器

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1101L, LMH6525, LMH6526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797178/onet1101l-a-high-speed-driver-with-enough-current

器件型号:ONET1101L
主题中讨论的其他器件: LMH6525LMH6526

我需要使用驱动器生成非常短的脉冲、例如1ns。 但问题是调制电流不够。 因此、我必须使用偏置。 但是、在驱动激光器时、您必须向偏置激光器以使其能够以足够快的速度关闭(光学)、否则关闭时间大约为10ns 或更长(通过重新组合)。 那么、如何生成短脉冲但具有足够电流呢? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赖

    我想您可以使用500MHz 输入数据、然后对器件进行偏置、以满足您的灭绝率。 这是否适合您?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢你的答复。

    我知道输入数据决定了脉冲。 但是、问题在于电流、我们没有足够的电流来使用该驱动器驱动激光或 LED (实际上、我们希望使用它来驱动 LED)。 首先、我们将使用 ONET1101L 数据表中图20中的设计。 其次  、我们只能访问 LED 的阴极。 第三、 为了尽快关闭 LED、我们必须 反向偏置。 这些有限的条件可能决定我们无法获得足够的电流。  

    您是否有根据上述条件增加电流的建议? 我们还在寻找一种驱动 器、以便在打开 LED 时使用非反向偏置、在关闭 LED 时使用反向偏置。 它可能有助于增加电流。  您对类似驱动程序有什么建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,赖

    我已检查、所有 TI ONET DML 驱动器调制和偏置电流都与 ONET1101L 器件处于同一范围内。 遗憾的是、这些是器件限制。 我认为 LED 驱动器通常需要更高的调制电流。 我想 LMH6526或 LMH6525可能更符合您的需求。 但是、该部件的速度可能不够快。 请注意此器件数据表的链接:
    www.ti.com/.../lmh6526.pdf

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    谢谢!

    此致、