请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好 
如果我们问 DP83869HM、您会介意吗? 
我们的客户希望以1Gbps 的速率将 RGMII 配置为 RGMII。 
描述为"DP83869HM 还支持100M 模式下的链路损耗直通。" 
因此、无法配置1Gbps、对吧? 
此致、 
大田松本 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.