This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I-POE-EK:DP83848i

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I, DP83848I-POE-EK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793977/dp83848i-poe-ek-dp83848i

器件型号:DP83848I-POE-EK
主题中讨论的其他器件:DP83848I

您好!

我尝试在 SNI 模式下使用 DP83848i 与处理器 MC68360进行通信。

我获得  了用于该以太网芯片的评估板 DP83848I-POE-EK (随附原理图)。

跳线设置;

J5 MII_MODE =高电平

J17 SNI_MODE =高电平

以上两种设置均启用 SNI 模式。

PHYAD0 =无跳线(默认内部上拉)

PHYAD1=无跳线 (默认内部下拉)

PHYAD2=无跳线(默认内部下拉)

我可以在 SNI MODE 引脚上测量3V 电压、但在 MII_MODE 引脚上、我看到~0V (确切地说是0.056V)。 当 CRS 变为高电平时、MII MODE 引脚变为高电平、当 CRS 变为低电平时、MII 模式引脚变为低电平。

我的问题、

1、芯片是否真正进入 SNI 模式? 由于 MII_MODE 引脚不是高电平、因此它与 CRS 同步切换。

2.如何始终将 MII_MODE 引脚设为高电平? (此引脚具有内部弱下拉电阻)

我不使用 MDIO 和 MDC、我的处理器不支持 MDIO 和 MDC。 所有设置都必须通过引脚配置完成。

有什么建议吗?

e2e.ti.com/.../DP83848i_2D00_EVAL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasan、您好!

    MII_MODE 和 SNI_MODE 引脚具有内部 PD 电阻器。 这些引脚上的自举电压在复位期间被锁存。 如果在复位后进行测量、也取决于 MAC 驱动引脚的方式。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasan、您好!

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开新线程。

    此致、

    Hung Nguyen