This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E05U06:TVS 器件比较

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B06, TPD1E05U06, TPD1E04U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/793069/tpd1e05u06-tvs-device-comparison

器件型号:TPD1E05U06
主题中讨论的其他器件:TPD1E10B06TPD1E04U04

大家好、

下图显示了我客户的方框图。 RD 使用 TPD1E10B06来保护 HDMI 接收器 IC。

 MP 后 HDMI 接收器 IC 烧坏问题。 其 HDMI 5V 连接到 HDMI 接收器 IC、最大额定值为5.3V。

他们认为 ESD 器件需要具有电压限制(约为5.3V)功能。 TVS ( TPD1E10B06、TPD1E04U04、TPD1E05U06 )的以下对比图。 由于  ESD 开始开启、他们认为 TPD1E04U04更适合他们。

但是 、TPD1E04U04的关断电压仅为3.6V、它们将在5V HDMI 轨上使用。 是否有 BU 的建议? 谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能解释一下 MP 的含义吗? 您是否在引脚上施加 ESD 脉冲或浪涌脉冲?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    抱歉使用不清晰 的缩写。 MP 是指大规模生产。

    因为 TPD1E10B06上存在一些烧毁问题。

    因此、客户通过直接连接到直流来测试器  件、并希望 ESD 器件能够将电压钳制在接近5.3V 的电压、这是最大额定值 HDMI 接收器 IC。

    我不太熟悉 ESD 保护、但据我了解、ESD 器件是否不应用于保护直流电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    正确的是、ESD 二极管不用于钳制直流事件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    客户使用 TPD1E10B06保护 HDMI 接收器、并在将 DVD 播放器的 HDMI 电缆插入 HDMI 连接器时面临一些烧毁问题。

    它们测量浪涌电压/电流、如下图所示。

    请您在下面回答这些问题吗?

    1.这种浪涌电压/电流是否可以归类为浪涌?

    TPD1E10B06能否保护这种浪涌并保护背面的 HDMI 接收器?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    很抱歉这个问题不好。

    客户表示这种行为和波形不会烧毁接收器 IC。

    我想向您咨询我们 TPD1E10B06的行为模型。 测试设置如下方框图所示。

    据我了解、当电压高于击穿电压时、CH1的电压将钳制在钳位电压。

    在该波形中、我们没有看到该行为。 因此、客户询问在这种情况下、该 ESD 为什么不能正常工作。

    以下是有关它的一个问题:

    • 该瞬时电压的能量是否太小、导致 ESD 未激活? 数据表中的下表显示了 VBR 测试条件为1mA。  

     

    感谢你的善意帮助。 如果您需要其他信息、请随时通知我。

    Ben、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    我认为该器件正在钳制事件、因为我看到您的波形显示的最大值为21V。

    如果在发生 ESD 事件之后接收器未中断、则表示器件保护接收器。