This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217-Q1:TUSB213至 TUSB217

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB217-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796079/tusb217-q1-tusb213-to-tusb217

器件型号:TUSB217-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB213TUSB217

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们想知道  

1、每个步骤的交流/直流升压设置参数设置的电压是多少?

TUSB213显示如下

2、我们设置217 AC:F0 DC:00 213 AC:78 DC:08、为什么 RESEVRE 位这样设置?

3.继续第2点,217设定值是否可以应用于213?

RX SEN 功能? 我们要设置什么值?

数据表建议拉高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    还有一个问题。
    是否可以使用 I2C 命令检查 ID (213或217之间)?
    如果没有,是否有其他方法使用 I2C 检查 IC 是213还是217?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 TUSB213数据表中针对 VIL、VIM、VIH 的电气特性表6.5中的直流升压部分。

    2.您能解释一下您的问题吗? 我不知道你要问什么。

    3.如果我理解您的问题不是、则 TUSB217和 TUSB213的设置是不同的。

    4.对于高损耗通道,RX SEN 应被拉高。

    5. TUSB213或 TUSB217中没有可让您区分它们的 ID。 请记住、I2C 总线上不应有两个具有相同 I2C 地址的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    请参阅 TUSB213 数据表中针对 VIL、VIM、VIH 的电气特性表6.5中的直流升压部分。

    那么、您的意思是、即使 我们使用 TUSB217、我们也可以参考 TUSB213 VIL、VIM、VIH?

    2.您能解释一下您的问题吗? 我不知道你要问什么。  

    我们设置 TUSB217 AC:F0 DC:00 TUSB213 AC:78 DC:08,我们想知道为什么 RESEVRE 位需要这个序列??

    3.如果我理解您的问题不是、则 TUSB217和 TUSB213的设置 是不同的。

    4.对于高损耗通道,RX SEN 应被拉高。

    5. TUSB213 或 TUSB217中没有可让您区分它们的 ID。 请记住、I2C 总线上不应有两个具有相同 I2C 地址的器件。

    因此、如果在同一电路板上使用 TUSB213和 TUSB217、我们无法使用 ID 来检查谁是 TUSB213、谁是 TUSB217、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没有。对于 TUSB217-Q1、请参阅第8.2节"典型应用"和表8 -10以了解有关配置升压和 RX SEN 引脚的示例。

    2.我不确定保留位是什么意思,您能解释一下吗?

    5.这是正确的,但正如我前面提到的,在同一总线上不应有两个具有相同 I2C 地址的设备,因为这可能会导致总线争用。 一种解决方案是、一个器件应在 GPIO 模式下使用、另一个器件应为 I2C。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sirs、
    感谢您的回复
    更多信息。 我们想知道电平0 =??mV、电平1 =?? MV…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TUSB217-Q1升压引脚使用精确的电阻来确定其设置、而不是基于电压。 TUSB217-Q1数据表的6.5电气特性表中列出了 RX_SEN 引脚的电压电平。 请参阅 TI 数据表的6.5电气特性表、因为 VIH 和 VIL 限制(以及类似数据)很可能在此处指定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复、

    那么、TUSB217没有 像 TUSB213这样的直流升压设置 mV 值、对吧?

    实际上、我们在 TUSB213上的眼图失败、但在 TUSB217上通过、因此我们想知道它们之间有何不同。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确、TUSB217-Q1的主要差异是具有不同的直流和交流升压值、这些值不等于 TUSB213。 您的测试设置和结果是什么? TUSB213设置的眼图如何失败?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    不会向最终客户提供任何反馈。

    我知道、在他们的器件上通过了217项测试、但213项中的一些未通过。

    这就是他们希望了解他们之间的不同之处的原因。

    我将结束本主题。

    谢谢!!