This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867似乎受到 Wireshark 的影响

Guru**** 2855750 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/792848/dp83867e-dp83867-seems-influenced-by-wireshark

器件型号:DP83867E

大家好、当我停止 Wireshark 接收时、UDP 封包丢失。MAC 封包从 DP83867E 以 100M 的 Base-T 速度发送。 如果我打开 Wireshark 接收、计算机可以以16Mbps 正确接收 UDP。 但是、如果我关闭 Wireshark 接收、窗口任务管理器会显示网络数据速率仅为1Mbps。 您知道 Wireshark 如何影响 DP83867E 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据传输速率不受 DP83867E 上 Wireshark 的影响。
    PHY 只是将数字信号转换为模拟信号。 PHY 中不存在优先级、路由或其他功能。
    这是第2层(MAC)或更高版本的问题。 有关影响的信息、请联系您的处理器供应商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的响应。 实际上、我没有任何处理器、但我在 FPGA 上写入 Verilog 以发送 UDP。 我在 DP83867E 上测量了 TX_crtl 和 TX_DATA、无论是否打开 Wireshark、我都能获得相同的数据速率。 Verilog 代码仅以恒定速度发送 UDP、不会受到来自 PC 的任何消息的影响。 我想、当 Wireshark 关闭时、DP83867E 将进入睡眠模式。 您知道对等设备如何使 DP83867E 进入睡眠状态吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对于线性抽头来说是不可能导致 PHY 进入睡眠状态的。
    您能否发送此配置的显示情况图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ross、是的、PHY 没有处于睡眠状态、但它会丢失每个 MAC 帧的最后一个 CRC 半字节。 我刚刚 用两个板做了一个实验来 确定它。 每个电路板都有一个 PHY 和一个 Spartan-6 FPGA、一个电路板发送数据、另一个电路板接收数据。 我使用 ChipScope 调试接收板 FPGA、并获得 了随附的图片。

    MAC 帧长度为1260字节、包括前导码和 CRC 字节。 因此,半字节总数为2520,十六进制为0x9D8。 但我们可以从图中看到半字节计数器 MAC_cnt 在 0x9D7停止、显示最后一个半字节丢失。 从图片中可以得到的第二个证据是计算出的 CRC32_DATA 为0x13821EA7、该数据应以0x3128E17A 的形式在每个字节中反向半字节传输。 RX_DATA 的最后7个半字节为  0x3128E17、并且结束半字节 A 丢失。

    我想、由于硬件原因、我的 DP83867E 无法在良好的条件下正常工作、最后一个半字节很容易丢失、Wireshark 可以对 PC 的 NIC 进行良好配置 、使其 能够正确接收数据。 您是否知道在哪种情况下最后一个半字节很容易丢失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送原理图、以便我可以查看实现情况。
    此外、故障描述似乎不断变化。
    一开始您说数据速率正在根据 Wireshark 变化、然后您说 PHY 将进入睡眠状态、现在您说最后一个半字节正在被削波。
    您能不能准确描述问题发生时 PHY 所处的错误和条件。
    此外、如果 PHY 的行为符合预期、请告诉我该设置与失败设置之间的区别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross、我很想让您感到困惑。 请关闭此案例。 我刚刚对失去的半字节提出了一个新的问题。

    谢谢!