This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:接收器输入规格

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790859/ds125df410-receiver-input-specification

器件型号:DS125DF410

您好!

我正在尝试了解数据表第6.5节中"接收器输入"规格的含义。  通常情况下、CDR 输入灵敏度由输入信号电平指定、但在本数据表中、输入在 VTX 中指定。  TI 能否提供有关如何使用此信息的更多说明?  谢谢你。

Dobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dobby、

    这是传输介质之前的源传输级别。 通常情况下、FPGA、ASIC 或其他源传输通过某些传输介质、然后该信号连接到 DS125DF410的输入端。 VTX 是此传输介质之前的 FPGA 或 ASIC 传输电平。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢你的答复。  

    我知道这是来自标签的传输级别。  为什么在接收器输入端指定 Tx 电平而不是简单的灵敏度电平?  此外、仅指定了 TX2、TX1、TX0、而未指定 TX3。  设计人员是否尝试指定串扰容差、或对这些规格有更深的意义?

    基本而言、我正在尝试找到该 CDR 输入的传感器度规格、所有四个通道均在工作。  谢谢你。

    Dobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dobby、
    在介质或传输线路重要之前启动振幅。 如果超出此范围、器件板载接收器均衡器将无法正确均衡和恢复信号。
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dobby、
    我注意到我没有回答你第二部分的问题。
    TX0、TX1和 TX2实际上对应于不同的传输条件、这适用于每个通道(通道之间没有差异):
    TX0:指定无传输介质的启动幅值
    TX1:30英寸长 FR4 4mil 迹线宽度
    TX2:长度为40英寸的 FR4 4mil 迹线宽度
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    我了解到具有特定传输介质参数的传输级别。 这与输入灵敏度有关、但不准确、因为 FR-4有许多具有不同性能的变体、并且 PCB 设计会影响射频性能。

    我正在寻找一个接收器输入灵敏度规格(即针对一个给定 BER 电平、端子上的最小输入电平)。 我假设您无论如何都无法提供该信息。 无论如何、没有什么值得要求的、对吧?

    请确认、以便我可以关闭此问题。 谢谢你。

    Dobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dobby、

    最小输入灵敏度或最小电平典型电平为70mV 峰间值。 这是在具有1E-12 BER 的10.3125G 下运行的 PRBS31。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisser、您好!

    这就是我所需要的一切。  谢谢你。

    Dobby