This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450:RX 工作异常

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/795740/thvd1450-thvd1450-rx-abnormal-working

器件型号:THVD1450

尊敬的先生:

我的客户使用 THVD1450进行双端口通信测试。 出现问题、如下图所示

端口1将数据发送到端口2、您会看到 Rx 在 Tx 操作期间处于高电平至低电平。

我检查 THVD1450表-2:/re=H Rx 信号为 Z (高阻抗)、但请参阅图1显示 Rx 拉低。

请仔细阅读并提供建议。

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven、

    是的、随着 RTS 变为低电平、RX 被禁用、RO 为高阻抗。 您能否检查 RO 引脚的负载条件以查看是否有任何下拉电阻器来使电压变为低电平?

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    我们从 SIO 断开 TX/RX、在 RX 上断开 PU、只需为 DE/RE 打开 RTS 转换。 我们仍然看到异常的 RX 波形。

    王杰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    我们可以通过以下直流测试来检查 RO 是否为高阻抗:1)在 RO 上放置一个大上拉电阻器(10kOhm)、以查看当 REB 为高电平时 RO 是否接近 Vcc; 2) 2)在 RO 上放置一个大的下拉电阻器(10kOhm)、以查看当 REB 为高电平时 RO 是否接近 GND。 您还可以更改电阻器的值以获得 RO 阻抗电平的焊球停止。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、
    Hao