This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600S:我们可以使用 SN75LVCP600S 来检测器件。

Guru**** 2768885 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/794093/sn75lvcp600s-we-can-t-detect-device-we-we-use-sn75lvcp600s

器件型号:SN75LVCP600S

你(们)好,先生

客户使用平台是 Intel Skylake H。使用 U20u22 (SN75LVCP600S)时,我们无法连接设备。 如果我们移除 U20、u22。 然后我们可以连接器件。

您是否有建议可以告知我们?

                                                                                  令人很烦

e2e.ti.com/.../sn75lvcp600s.docx

                                                               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    您能否提供显示整体连接的方框图?

    它们是交流耦合 RX 还是 TX?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    附加文件以供您参考。

    是否需要更多数据?

                            令人很烦

    e2e.ti.com/.../XR10-WIRE-AND-SSD-BOARD-V04_5F00_20190305.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    U19和 U21是否正常工作? 问题仅限于 U20和 U22?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人很烦

    请检查 SATA-A+/-和 SATA-B+/-的定义。 SATA-A+/-是 TX、而 SATA-B+/-是 RX、在原理图中、看起来它们的 TX 连接到 TX、RX 连接到 RX。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    U100 U51 U70 U61位于母板站点上、
    SSD 板站点上的 U21 U19 U22 U20。

    我们的验证条件如下:
    条件1:具有 U100 U51 U70 U61和具有 U19 U21 U22 U20功能的 SSD 板的 MB 正常
    条件2:使用 U100 U51 U70 U61和 SSD 板移除转接驱动器时的 MB、功能正常
    条件3:MB (不带转接驱动器)和 SSD (带 U21 U19 U22 U20)、Funciton 失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    条件4: 如果删除所有转接驱动器,系统是否会失败?

    如果是,则 MB 上的转接驱动器对于系统操作最为重要。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    条件4:MB (不带转接驱动器)和 SSD (不带转接驱动器)、Funciton 正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您对此情况的反馈。  我会尝试探测 SSD 上的波形、以查看条件4波形与之前的条件2波形的比较情况。  使用 SN74LVCP600可能会有更高的裕度。  基于在"典型"条件下、系统无需转接驱动器即可工作的理念、我认为不需要级联转接驱动器。  在许多情况下、级联可能会对信号质量产生不可预见的影响、因此不建议将其用于大多数系统。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert

    你有更新吗?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    没有任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert 和 David、

    已经超过三天了、没有更新。 如果有新的更新、我们关闭此案例并打开此主题。
    此致、Nasser