This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:有人能帮我们审查硬件设计吗?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796460/dp83867is-can-someone-help-review-our-hardware-design

器件型号:DP83867IS

尊敬的 TI 团队:

您能帮我们回顾一下 ehternet 端口的硬件部分吗? 我们使用的是 TI DP83867IS。 它在100Mps 模式和端口镜像模式下工作。

随附图片是我们硬件设计的一部分。

谢谢

此致、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    由于照片属于线路驱动器连接、我只会将我的评论限制在这一部分。 在镜像模式下、MDI 的极性也相反。 因此、引脚11将变为 TD_P_A、引脚10为 TD_M_A、引脚8为 TD_P_B、引脚7为 TD_M_B 如果您希望仅在100M 下运行、则通过寄存器0x09禁用1G 广播、以确保 PHY 将在100M 或10M 下链接。
    RJ-45端的 Bob Smith 端接不完整。 75 Ω 电阻器网络应通过1000pF/2kV 电容器连接到分析接地。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha

    明白了。

    您意味着 MAC 和 PHY 之间的接口也是反向的,对吧? 有什么像 SGMII 信号?

    因为硬件设计人员只需将引脚1 2 4 5保持在打开状态。 我想它在镜像模式下工作,我对吗? 如果我是对的,我是否需要设置相关寄存器以确保 phy 处于镜像模式?


    谢谢
    Jophse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:

    有人能帮我回答以上问题吗? 非常感谢您的参与。

    此致、
    Jophse
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jopshe、

    在镜像模式下、只有 MDI 通道是反向的。 MAC 和 PHY 之间的连接在镜像模式下不会改变。 由于1、2、4、5是开放的、我认为可以假设使用的是镜像模式。 但是、我建议您与硬件工程师确认通过自举激活镜像模式。 如果不使用自举、则需要通过软件激活镜像模式。

    此致
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    明白、谢谢、感谢。

    Jophse