This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:ALP 脚本

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/796968/ds90ub954-q1evm-alp-scripts

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

我执行了以下操作、并成功从 DS90UB953-DC1传感器获取字节。

现在、我已经用另一个板替换了子板、该板具有相同的引脚排列和连接器、但具有不同的全视 CMOS 传感器。

我有配置此传感器所需的寄存器、如何运行脚本以从 ALP 正确配置 SerDes +传感器以查看帧索引?

Dorin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dorin、您好!

    是否有用于初始化 DC1的脚本? 如果是、您将需要修改此脚本、使其与新的传感器相匹配。 或者、您可以联系 OVT 并要求提供其他初始化文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有脚本、但"sensorAlias"代表什么?

    它与 sensorID 之间有什么区别?

    Dorin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SlaveAlias 寄存器允许对主机控制器用于访问远程设备的虚拟地址进行编程。 SlaveID 寄存器为远程 I2C 总线上的器件提供实际的从器件地址。
    由于每个端口可使用八对寄存器(总共16对)、因此无需重新编程即可直接远程访问多个器件。
    也可以将多个 SlaveAlias 分配给同一 SlaveID。

    有关更多信息、请参阅954 d/s 第61页。