This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS33:工作电压为2.5V 的类似器件

Guru**** 2593140 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797270/sn65lvds33-similar-part-with-2-5v-operation

器件型号:SN65LVDS33
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS4SN65LVDS1

您好!  

您是否有任何类似 SN656LVDS33的器件会在2.5V 时获取 LVPECL 输入和输出 LVCMOS?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、An、

    遗憾的是、我们没有这样的器件。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    即使 SN65LVDS4只有一个通道、它是否能够接收 LVPECL?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    SN65LVDS4无法可靠地直接接收 PECL 输入、因为 PECL 电压可能超过 LVDS4的最大输入电压。

    但是,如果您打开了单通道接收器,如 SN65LVDS4或 SN65LVDS1 (也可以使用2.5V 电源),则可以使用本应用手册 www.ti.com/lit/an/scaa062/scaa062.pd 中介绍的技术将 PECL 信号连接到 LVDS 输入。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser、

    感谢您的快速回答、我将查看并告诉您是否出现任何其他问题。

    对此,
    一位泰国人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、An、

    您是否仍然需要支持? 现在我将关闭此主题、但如果您仍有疑问、请回复、它将再次打开。

    此致、
    相位