This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:下冲 MISO 信号

Guru**** 2013070 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797216/tusb9261-undershoot-miso-signal

器件型号:TUSB9261

您好!

我们从您处购买的器件遇到问题。 器件型号为 TUSB9261。

在从 EEPROM 加载器件固件期间、我们注意到 MISO 信号(进入器件的信号)存在大量下冲、仅下冲(而非过冲)。
它将达到大约-0.8至-1V。

原因是什么?

2.是否已损坏器件、是否超出 AMR? 在数据表中、我们没有介绍这一点。

 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否与其他 TT 相同?