This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8881E

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/790308/drv8881e

主题中讨论的其他器件:DRV8881

我有8881EEVM、并将其与 MC33033配合使用以控制四相电机。 问题是 EEVM 附带 R3、R4电阻器组、必须断开连接。 我没有这方面的技能或装备、是 SMT、是否有任何解决方案、即我是否可以在没有 R3、R4的情况下获得 EEVM、或者是否可以在具有引脚排列连接器的电路板上获得 DRV8881E?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    R3、R4电阻器组为 SMT。 该 EVM 上包含电阻器。

    这是唯一可用的选项。 如果您没有合适的设备、仍有一个选项可用。

    可以使用一个小的 Xacto 刀来切割线迹。 对与电阻组和接头之间的迹线路径垂直的迹线进行评分。 然后使用割刀尖撬起角上的轨迹。

    切割不应太深、切割宽度可以很小(1.25mm)。 每次切割后、使用欧姆计检查切割情况。

    如果您感觉不舒服、可以尝试使用一些迹线。 连接到未使用的 J3重试连接器的两条布线就是一个很好的示例。

    如果要重新连接、请将一些阻焊层从走线中擦除、并在切割面上焊接一个表面贴装电阻器或一小段导线。

    在最坏的情况下、GUI 和固件将不再工作。 如果成功重新连接剪切迹线、GUI 和固件将再次工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、将焊锡迹线擦除并检查了阻抗。 在它显示零欧姆之前、现在它在断开的布线上显示了一个高电阻(非无穷大)。 是否有一些并行路径?这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    高电阻(>100kOhm)应该正常。 板载测量的问题是可能存在一些通过二极管的先睹为快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Rick
    请参阅您10月15日的电子邮件:
    我将20Vdc 用于 MC33033和 DRV8881E。 因此、将在 BT 和 CT 之间连接一个4.7k 欧姆的电阻器到该20Vdc。 然后、将在 BB 和 CB 输出端使用一个电压分压器、即从20Vdc 到 GND 的两个4.7千欧串联电阻、并将 BB 和 CB 连接到这两个4.7k 电阻器的连接点。 只想确保我正确理解您的电子邮件?
    谢谢
    Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我认为您无法正确理解它。 请尽快查找回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    你的答复使它更加明确。 现在唯一的问题是,我不明白答覆的第二段:

    '假设 Vcc = 20V、建议通过创建一个 V 分压器将电压降低至5V。 对于电阻分压器、您可以使用从 BB 到中心点的14.1k Ω 电阻器、以及从中心点到 GND 的4.7k 电阻器。 中心点现在可以连接到 CD4070。'

    直观地将 BB 连接到 R 分压器、其中14.1k 连接到 Vcc、4.7k 连接到 GND。 与 CB 类似。 但是、您需要确保它与所提供的建议不匹配。

    欢迎您提出任何想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我在一封私人邮件中回复了。 XB 输出(BB 和 CB)用于为 CD4070提供输入、从而为 DRV8881提供正确的信号。 XB 输出可高达 MC33033 VCC 电源电压、需要降低该电压。

    电阻分压器将 XB 输出的输出降低到原始电压的25%、从而使 CD4070安全运行。