This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP122A:SN75DP122A IBIS 文件

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP122A, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/797149/sn75dp122a-sn75dp122a-ibis-file

器件型号:SN75DP122A
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

尊敬的 TI:

我正在寻找"SN75DP122A"的 ibis 模型 。

我确认 、SN75DP122A 的 ibis 型号  尚未在网站上发布。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason

    为什么不使用 HD3SS215?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请告诉我您推荐 HD3SS215而不是 SN75DP122A 的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mason

    HD3SS215是单个3.3V 部件、最高支持6G HDMI;SN75DP122A 是3.3V/5V 部件、最高支持2.5G HDMI。 SN75DP122A 提供 I2C 中继器功能、而 HD3SS215不提供此功能。

    我们有适用于 HD3SS215的 s 参数模型、但没有适用于 SN75DP122A 的模型。

    谢谢
    David